This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:Cdvdt >10nF、建议添加 100 欧姆电阻器、但不对电阻器进行布局

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563408/tps25948-cdvdt-10nf-it-is-recommended-to-add-a-100-ohm-resistor-but-no-layout-for-resistor

器件型号:TPS25948


工具/软件:

您好的团队、

客户已构建具有 TPS259480AYWPR 的 PCB。 但是、在评估过程中、他们发现需要在 Cdvdt 上使用>10nF 的电容、并注意到数据表中有建议、建议串联电阻为 100 Ω。 当没有串联电阻器但使用 0.047uF 时、会发生什么情况? 客户已测试、到目前为止没有问题。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    是的、这是使用更高的 dVdT 电容器时的建议。 这基本上是为了在器件启动期间输出端发生短路时保护器件内部免受过流的影响。 在正常运行期间、如果 100 Ω 未与 dVdt 电容器串联使用、则不会出现任何问题。

    此致、
    Arush