This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:过压保护/锁定

Guru**** 2814815 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564476/lp5810-overvoltage-protection-lockout

器件型号:LP5810
主题: LP5811 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们正在使用 LP5810 对产品进行验收测试、发现 USB 电源出现故障、提供 5.6V 电压。 我们的电路板在其他方面都可以正常工作、但随着该特定电源提供过压、一个 LED 通道或所有 LED 通道都会随机关闭。 电路板复位、可与其他电源配合使用。

数据表器件比较表明、LP5811/3 具有在 5.5V 最小值时触发的过压保护、而 LP5810 的最大运行条件列为 5.5V。 您能否确认 LP5810 中是否也存在过压保护?