This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:平衡占空比问题

Guru**** 2610755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563040/bq76952-balance-duty-cycle-problem

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的专家:

当我使用 AFE BQ76952 时、捕获结果似乎有误。

AFE 有 16 个通道,我完全使用通道 ( CELL[0]- CELL[15] )。

在 I SET 配置平衡后、电芯 2-Cell15 的平衡占空比正常、如下所示;

(低边沿表示平衡,另一个边沿表示获取电压)

但 的平衡占空比 电芯 0-Cell1 类型 异常!

(低边沿表示平衡,另一个边沿表示获取电压)

我试图改变频率,但它看起来和以前一样。

我在如何产生的平衡占空比时漂移 电芯 0-Cell1 是的,任何建议都可以留下一条消息,谢谢!

此致!

dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电芯均衡与测量循环的工作方式、该问题必须处理 CB_SLOW_LOOP 的配置。 要在均衡时增加顶部电芯上的平均电流、必须正确配置 CB_SLOW_LOOP。 此外、 电芯 1 的占空比也略有不同、因为仅在测量 VC1-VC0 和 VC2-VC1 时才会阻止平衡、因此 21 个电芯中只有 2 个时隙、而不是像其他电芯那样 3 个时隙。

    有关配置 CB_SLOW_LOOP 的原因和方法的更多详细信息、请参阅 此处的此主题。 它在记录与此问题有关的相关信息方面做得很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    如上所述、不仅 Cell0 的平衡占空比不正确、而且 Cell1 的平衡占空比也不正确。 除了这两个异常的细胞之外,其余的都是正常的。