请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H2140-SEP工具/软件:
尊敬的先生。
我尝试检查 TPS7H2140-SEP EVB 的输出控制。
测试条件。
1.输入:28V 直流至 J1
EN1:高电平 (V_IO = 5V)、EN2 = GND、EN3 = GND、EN4 = GND。
OUT1 ~ OUT4、用于将 10k Ω 负载接头连接至 GND
4. THER = GND、DIAG_EN = GND、SEH = GND、SEL = GND
5. CL = 1.5k、J11 =开路
当我打开电源(28V 输入)时、OUT1 = 0V。
问题是什么?
当我更改 EN1 时、OUT1~OUT4 变为 28V:高电平、EN2 = GND、EN3 = GND、EN4 = 高电平。
我不明白这个顺序。
我认为 OUT1~OUT4 由 EN1~EN4 单独控制。
是否有任何错误的设置?
请帮帮我。