This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:TPS631000 负载瞬态响应

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPS631000, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562598/tps631000-tps631000-load-transient-response

器件型号:TPS631000
主题中讨论的其他部件:TPS631010TPS63000

工具/软件:

是否可以使用 WEBENCHRegisteredPower Designer 中的 TPS631010 来仿真负载瞬态响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chie、

    让我明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chie、

    是的、这是可行的。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 WEBENCHRegisteredPower Designer 观察 TPS631010 的瞬态响应。
    但是、当我尝试访问“Simulation"选项“选项卡时、会收到以下消息:
    “未为此设计启用仿真。“

    您能否说明为什么此器件不提供仿真、以及是否有任何权变措施来评估瞬态行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chie、

    您是否可以使用 TPS631000 PSpice 模型并使用免费的 PSpice for TI 运行? PSpice 模型支持转换仿真。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 PSpice for TI 对 TPS63000 的瞬态响应进行仿真。
    根据 AI 搜索结果、我在创建新工程时应该选择“Analog or Mixed A/D“。
    但是、我在软件中找不到此选项。
    这是我第一次使用 PSpice、因此我目前有点费力。
    我应该先做什么?
    我已经下载了“TPS63000 未加密 PSpice 瞬态模型包(修订版 A)“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chie、

    请尝试将“PSpice for TI“安装为普通软件、并忽略 AI 提供的不可用结果。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chie、

    不用客气。  我们可以在另一个 E2E 主题中进一步查看 PSpice 仿真。

    此致

    Lei