This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5126:适用于 9V 至 28V 输入、30V 输出、330W 升压转换器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5126, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564255/lmg5126-suitability-for-9-28v-in-30-60v-out-330w-boost-converter

部件号:LMG5126
主题: LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的设计规格如下:

输入电压最小值:9V
输入电压标称值:20V
最大输入电压:28V
最大输入电流:16.5A @ 20V
输入电流>= 5A @ 28V
输入电流最好>= 4A @ 12V

最小输出电压:30V
最大输出电压:60V
最大输出电流~11A @ 30V (330W — 损耗)
最大输出电流~5.5A @ 60V (330W — 损耗)

此设计需要在 20V 时消耗最大 330W 功率、在 28V 时消耗最大 140W 功率、12V 时最好大于 48W。
它必须能够在整个输出电压范围内提供功率(减去损耗)
输入电流限制必须通过 MCU 动态调节。

LMG5126 是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    使用 LMG5126 通过 MCU 精确限制输入电流并不容易。

    可能 LM5171 非常适合。 输入平均电流限制可通过 MCU 动态调节。

    此致、
    Feng