This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65680-Q1:针对电源和逻辑 DC/DC 转换级的 EMI 设计建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563230/lm65680-q1-emi-design-advice-for-a-power-and-logic-dc-dc-converting-stage

器件型号:LM65680-Q1
主题中讨论的其他器件:LM65680LM76003

工具/软件:

大家好、TI 团队好。

我目前正在设计电路板的功率级、理想情况下允许在两条单独的线路中转换一条 36VDC 线路:

-用于电机和驱动器的 24V 直流电源

-一条 3.3VDC 线路,为我所有的控制和逻辑集成电路(MCU,收发器等)供电。

我当时考虑使用 LM65680 实现 36Vdc 至 24Vdc 的转换、并使用 LM76003 来实现 3.3V VDC 的压降。
我希望符合 IEC-61325 标准(EMI 标准与 CISPR11 相关)、因此我愿意优化电路板的设计、以尽可能降低我可能面临的 EMI 事件风险。
知道我认为以下哪种配置最适合我的需求:

-将我的两个转换器从同一个+36Vdc 线路并联,使用相同的开关频率,并同步,以便在 36Vdc 线路上进行 EMI 滤波之前两个转换器。 根据我的理解、这也会将我的逻辑电源与驱动电机时引起的扰动隔离开(如果我错了,我愿意学习)。

或者:

-首先将 LM65680 连接到 36Vdc 线路,然后降至 24Vdc 线路,这将为我的电机和驱动器供电,并将我的 LM76003 连接到同一条 24Vdc 线路,以使压降达到 3.3Vdc ,从而允许针对此特定推导进行本地滤波?

提前感谢您的时间和建议。

PS:如果你认为它更优化,我也会考虑任何替代设计的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您使用我们的产品。  这两种方法都可行、但我会将它们并联配置、原因如下:

    • LM65680 级不需要处理 LM76003 级功率。  否则、其功率级的设计必须超出 24V 直流负载、且不必要的高成本。  
    • LM65680 同步输出信号的开关脉冲相位差为 180 度、可使用 LM76003 实现部分交错运行、这可能有助于 EMI。  

    我们提供了一款全新器件 LM656x5-Q1 、该器件也针对 EMI(如 LM65680)进行了优化、它可以替代 LM76003 来满足您的设计需求。 请看一下。  https://www.ti.com/product/LM65645-Q1

    希望这有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、友好!

    感谢您提供详细的答案、我将按照您的建议查看 LM656x5-Q1、这确实可能对我的设计进行了有趣的更新、谢谢您的支持。 我想、与 LM76003 相比、LM65680 还可以实现更好的交错运行。

    此致、

    Paul。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比你保罗.  如果我们能够提供进一步的帮助、请告诉我们。  我建议您关闭该主题、然后可以针对新问题创建新主题。

    祝您的项目顺利。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、好、我会结束这个主题。
    此致、

    Paul