This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:负载为 20A。 电源切断后、输出下降、然后急剧上升。 发生什么事了?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563027/lm25143-q1-the-load-is-20a-after-the-power-is-cut-off-the-output-drops-and-then-rises-sharply-what-is-going-on

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25143

工具/软件:

负载为 20A。 电源切断后、输出下降、然后急剧上升。 接下来是什么?CH1 是输出、CH2 是使能引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peigen、

    感谢您的查询。

    上述现象可能是由于 UVLO 限制而发生的。 参考下图可说明这些现象。

    IC 输入引脚上的电压实际上是 (Vs - Iin*Rs)。

    当使能引脚变为低电平时、Vs 和 Iin 开始下降、Vin 引脚电压开始下降。

    随着 Vin 引脚的下降、Vout 也会下降。

    Vin 低于 (Vin) 的 UVLO 限值的点、Iin 突然下降到零。

    这会导致 Iin*Rs 变为零、因此 Vin 引脚电压可能会再次高于 UVLO 限值、从而导致 IC 尝试重新启动并再次尝试提高 Vout 电压电平。

    这会导致您观察到的 Vout 急剧上升。

    但是、只要 IR 损耗再次使 Vin 引脚低于 UVLO 电平、并且输入侧剩余的能量被完全用来最终关断 IC、这就不会持续存在。

    希望这澄清了你的疑虑。

    我还随附了一份介绍该功能的应用手册。 您可以参阅有关“迟滞和 UVLO 弹跳“的第 3 节。

    e2e.ti.com/.../slva769a.pdf

    下面还显示了数据表的快照、其中指定了相同的内容。



    谢谢。此致、  
    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sourish、

    您有任何改进建议吗? 我们担心、该尖峰的出现会在连续开关条件下导致下游负载出现异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peigen:

    您能否发送您测量此输出的原理图? 此外、您是否测量了使能引脚本身的使能波形? 为了改善 UVLO 反弹、您可以使用阻抗较低的电源。

    谢谢。此致、
    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sourish:

    在上图中、ch2 是使能引脚的波形、下面的展示了 sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peigen:

    您能否随输入配置文件一起捕获输出? 这可以帮助我们更好地了解在这种情况下是否发生 UVLO 反弹。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peigen、

    一种解决方案是使用电阻梯将使能引脚与 Vin 电源连接、并使用使能引脚阈值来控制 IC 的启动和关断。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sourish:

    这是负载为 20A 且我立即关闭电源时的输入和输出波形。

    CH1 是输入电源、CH2 是输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sourish:

    我们希望使用我们的 MCU 控制 LM25143 的使能引脚、我认为电阻梯可能不符合我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peigen:

    查看波形可以清楚地看到、输出导通的原因是 VIN 电压发生大幅反弹并超过 VIN 引脚的内部 UVLO 限制。

    您能否确认在哪里测量 VIN? (在器件引脚处或在输入 EMI 滤波器/电容器之前?

    您可以在 VIN 引脚上添加一个容值为 47 μ F 或更高的大型电解电容器、看看它是否有所帮助。

    此外、是否可以对 EN 电阻梯和 MCU 使能进行与运算?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sourish:

    我测量了 MOSFET 输入电容器引脚中的 VIN。 VIN 引脚中已经有一个 150uF 电容器、所以我认为够了。

    我将尝试使用 EN 电阻梯来测试 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peigen:

    请在 EN 处使用电阻梯、看看它是否改善了行为。 在此之前、让我寻找其他解决方案。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试添加输入电容、 增加了四个 22uF 输入电容器、但最终结果没有改变。 这是输出波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peigen、

    如您在输入侧已经提到的 150uF 电容器、因此添加这些额外电容器不会产生太大影响。 您能否使用电阻梯查看结果?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 我通过分压电阻将使能引脚直接连接到 VIN。 当负载断电时、输出不会有尖峰。 这是测量的波形。

    您是否有任何推荐的控制电路? 就像您之前说的、使用与门进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sourish、

    我想问、为什么可以通过这种方式解决这个问题、以及使能引脚在发生电源故障后如何影响电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peigen:

    之前发生的问题是、您可以参考您发送的使能引脚的第一组波形在 一段时间内超过了其上限阈值、即使 Vin 电源被切断也是如此。

    由于 VIN 引脚上存在的迟滞非常小、因此只要 VIN 引脚上的电压超过其阈值、IC 就会尝试重新启动。 (因为 EN 引脚仍为高电平)

    我们使用电阻梯使用 VIN 电源为使能引脚供电、因此使能端的电压是 VIN 电源的直接函数。

    因此、每当 VIN 电源被切断时、 一旦使能引脚上的电压低于 0.4V、使能引脚就会向输出发出关断信号。

    关断后、仅当 IC 在使能引脚上再次超过 2V 时、使能才会向启动发出信号。  

    但是、VIN 电源的反弹不足以使使使使能引脚上的电压达到 2V、因此在关闭后输出绝不会再次上升。

    有关使能阈值、您可以参阅数据表中的以下器件。

    对于控制电路部分、正如您所说的、您希望使用 MCU 控制使能引脚、因此如果将与门逻辑作为一个输入、将电阻梯的输出作为另一个输入、这将很好。  

    如果我有任何更好的控制电路、我会回复您、但上面的似乎是最简单的。

    希望这澄清了您的查询。

    谢谢。此致、

    南迪。