This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:采用 USB 多路复用器架构的交流耦合

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB546-DCI, TUSB8020B, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562823/tusb546-dci-ac-coupling-in-a-usb-mux-architecture

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB8044ATUSB8020BTUSB542

工具/软件:

您好:

我将实现以下架构:

USB 3.X 主机 (COM-Express)<-->一条 USB 3.X 总线<-->(上行)TUSB8044A(下行)<-->四条 USB 3.X 总线[...]  

四条  TUSB8044A 下行总线的布线方式如下:

  • 下游总线#1:连接至 TUSB546-DCI、然后连接至 USB-C 连接器
  • 下行 总线 2:路由至 TUSB8020B、然后连接至两个 USB-A 连接器
  • 下游 总线 3:连接至 TUSB542、然后连接至 USB-C 连接器
  • 下游 总线 3:连接至 TUSB542、然后连接至 USB-C 连接器

我想知道如何将交流耦合电容器放置在 SuperSpeed USB 信号上。 阅读 TI 元件数据表、到目前为止、我按如下方式放置了它们:

  • USB 连接器与转接驱动器(对于 USB-C 连接器、为 TUSB546-DCI/TUSB542)或 TUSB8020B(对于 USB-A 连接器)之间的每个 TX 信号上均连接 1x100nF 串联电容器
  • 在转接驱动器/TUSB8020B 和 TUSB8044A 之间的每个 RX/TX 信号上提供 1x100nF 串联电容器  
  •  TUSB8044A 的更新流侧没有电容器

您能引导我完成这个操作吗?这些电容器的位置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享方框图/原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从你的描述,这似乎是正确的,但 ID 喜欢 doublecheck 与视觉.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使其更简单、每根导线实际上代表一个差分对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此下游交流耦合方案看起来可以。  

    能否确认在集线器的上行端口上不需要交流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否需要它。 TUSB8044A 上的上行侧结构如下:
    TUSB8044A -->板对板连接器-->基板(仅从一个连接器布线到另一个连接器)-->板对板连接器--> COM-Express 板

    您能帮助我更好地了解这种情况、以便确定是否需要上行端口上的交流耦合? 我应该考虑哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TX 和 RX 的所有 USB 连接端到端都应具有 75nF 至 265nF 的电容

    我们仅在传出 TX 上具有 100nF 的原因是它会连接到没有电容的 RX。 传出 RX 将连接到具有 100nF 电容的器件 TX。  

    TUSB8044A -->板对板连接器-->基板(仅从一个连接器路由到另一个连接器)-->板对板连接器--> COM-Express 板

    SoC 和集线器之间的电容应为 75nF 至 265nF、用于 USB3.x 的 TX 和 RX 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!