This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:它是否具有适用于汽车应用的可湿性侧面选项?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5190-Q1, LM70880-Q1, LM65680-Q1, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562482/lm70880-q1-does-it-have-wettable-flank-option-for-automotive-application

器件型号:LM70880-Q1
主题中讨论的其他器件: LM65680-Q1、LM5148-Q1、LM5190-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

它是否具有适用于汽车应用的可湿性侧面选项?  

数据表封装信息不包括封装中的阶梯式或凹陷式方案。 或者、它是否具有与以下链接相同的可湿性侧面“铅拼版哑光锡“?

 问题:TPS2HC08-Q1:它是否具有可湿性坦率的选项? 

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    LM70880-Q1 上没有可湿性侧面。 您是否需要 80V/8A? 替代产品包括 LM65680-Q1 65V/8A 转换器或 LM5148-Q1 80V 控制器。 或者 LM5190-Q1 80V 控制器(如果您也需要 CC/CV)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  

    是否在 LM70880-Q1 上提供可湿性侧面选项? ohterwise 汽车客户可能不考虑该器件。  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这部分不可能、Ochi-San。 请给我发送一封电子邮件、以便我们讨论替代方案。