This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:导联超过阈值

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568231, TPS56C231, TPS54J060, TPS566242, TPS566247, TPS568215, TPS56C215, TPS54J061, TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550299/tps566238-lead-over-threshold

器件型号:TPS566238
Thread 中讨论的其他器件:TPS566242TPS566247、TPS568231、TPS56C231、 TPS568215TPS56C215TPS54J061、TPS54J060

工具/软件:

尊敬的团队:

结果发现、器件 TPS566238PRQFR 具有导联阈值。 请确认这是否属实、并提供 SVHC 低于阈值的备选器件。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    我明白您所指的是什么。 请查看:

    这些器件类似、应具有不同的导联结果。 您是否参考产品页面查看销售线索? 请查看上面列出的这些器件的产品页面。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Calan、

    此器件看起来可以、但可以建议使用具有 POWER_GOOD 功能支持的类似器件稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    您是否能够查看上面列出的其他器件? 如果需要、我相信其中几个确实有 PGOOD 引脚。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    我们需要具有 PGOOD 功能的 6A 器件

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    另外、请阐明以下随附的 2 幅图像。 REACH 状态根据组装地点而变化。 请告诉我们这方面的区别。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    • 由于封装厂之间的材料成分差异、REACH 状态会根据封装厂不同而变化。 TI 菲律宾封测和 TI 菲律宾克拉克使用不同的材料成分。  不同的 组装厂使用不同的材料成分来影响达到监管状态。
    • 请看一下  TPS54J061 & TPS54J060 、这是具有 PGOOD 功能的 6A 器件。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    感谢您确认 基于 不同封装厂的 REACH 法规状态。 您能否告诉我们、我们如何  根据不同的装配现场来区分零件? 以便我们的电路板可以 进入 “Yes"状态“状态。

    由于不同工厂之间的材料成分差异、REACH 状态会根据封装厂不同而发生变化。 TI 菲律宾封测和 TI 菲律宾克拉克使用不同的材料成分。  不同的 组装厂使用不同的材料成分、会影响达到监管状态。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    为了确认我的理解、您希望收到的所有器件都处于 REACH 状态 “是“、而您不希望组装现场提供的 REACH 状态“受影响“的器件正确无误? 您想要将“是“伸展部件与“受影响“伸展部件区分开来/分开?

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    为了确认我的理解、您希望收到的所有设备都处于 REACH 状态 “是“、并且您不希望装配现场的设备处于“受影响“状态? 您希望将“是“延伸器件与“受影响“延伸器件区分开来/分开?

    您是对的、我想区分“是“零件和“受影响“零件。 我们希望具有 REACH 状态的器件为“是“。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    我正在详细了解您可以从此处前往何处。  我可能需要 将您引导给负责分销具有 REACH 状态的设备的其他人员。 我正在研究这一点、并将很快作出回应。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    我能够与拥有这些标签的更多信息的团队进行交流。 他们告诉我、标记为“受影响“的信息可能不正确。

    希望这有助于解决此问题!

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    请向我们确认哪些文档提供了有关 IC REACH 状态的确切信息。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    是、请使用此链接 https://www.ti.com/materialcontent/home 、您可以在其中输入“TPS566238",“,然后、然后您将能够查看器件可达状态。 您将注意到“受影响“的产品在“材料成分详细信息“下没有可点击的链接、该链接表明这些内容不正确且不准确。 请关注“是“ REACH 状态、因为这些状态准确无误。 “受影响的“不是真正的“受影响的“、列出这些问题时会出现不正之处。

    谢谢您、

    Calan