This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:使用 LM5148 来具有 PD 电路板设计、需要将 48V 更改为 5V、9V、15V、20V、28V、36V、但输出可能't 变为 15V。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562382/lm5148-use-lm5148-to-have-a-pd-board-design-need-to-change-48v-to-5v-9v-15v-20v-28v-36v-but-the-output-can-t-go-to-15v

器件型号:LM5148


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 LM5148 来完成 48V 至 5V、9V、15V、20V、28V、36V 转换、但输出无法达到 15V。 当我将 SYNC 短接至 GND 以使用 FPWM 时、输出可以达到 15V、但功率损耗太高、关于 48V@0.3A 在空载中、似乎在某些异常情况下工作、请帮我检查一下吗? 谢谢你。

(SW 引脚、这是我的故障、我现在使用了一条线路连接到 SW1。)

此致、

Kunyue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunyue:

    这是一款标准级 MOSFET、因此对于 5V 栅极驱动而言、其米勒平坦区域过高:

    选择 Rdson 额定值为 Vgs = 4.5V 的逻辑电平 FET。 此外、无需如此低的 Rdson、尤其是高侧 FET。 这就是导致较高的空载输入电流的原因、尤其是在使用并联 FET 时。

    请使用 LM5148 快速入门计算器来优化您的设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    非常感谢、它会很有用。

    此致、

    Kunyue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kunyue。