请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148工具/软件:
尊敬的团队:
我使用 LM5148 来完成 48V 至 5V、9V、15V、20V、28V、36V 转换、但输出无法达到 15V。 当我将 SYNC 短接至 GND 以使用 FPWM 时、输出可以达到 15V、但功率损耗太高、关于 48V@0.3A 在空载中、似乎在某些异常情况下工作、请帮我检查一下吗? 谢谢你。

(SW 引脚、这是我的故障、我现在使用了一条线路连接到 SW1。)
此致、
Kunyue