This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:TPS923655 在提供电压后立即烧伤

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560551/tps923655-tps923655-burns-immediately-after-supplying-voltage

零件号:TPS923655


工具/软件:

以下电路连接到 18 个 LED、并提供 24V 电压。它应该在电流为 0.15A 时为 LED 提供~51、5V 的电压。 一旦连接电源、SW 和 CSP 引脚之间就会发生短路(我上次检查的电阻约为 28 欧姆)。 它们之间的二极管在事故发生后已经过测试、但仍能正常工作。 如果有人想要查看我的原理图来看看是否能够发现故障、这将大有帮助。

这里是原理图的其余部分:

我在 这篇 文章中看到了类似的问题,但它似乎已经通过电子邮件解决,所以我不知道它是否已修复。

任何输入都对您有很大帮助、因此提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家将尽快检查和更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实意识到 R(Temp) 和 R(FSet) 太小的 faktor 1000. 但无法解决问题的矩形。 我将不断研究问题并进行更新。 任何和所有的帮助都是非常满意的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我发现原理图中没有 OVP 电阻器、 不确定原理图中是否遗漏了它? 有关 OVP 电阻器设计、请参阅。

    【常见问题解答】如何为 TPS923655/TPS923654/TPS923653/TPS923652 设计 OVP 电阻分压器?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。由于空间限制、我无法连接 OVP。 我被告知,如果其他一切正常运行,它不是 100%需要。 但如果我错了、请纠正我

    BR Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    需要使用 OVP 电阻器来实现 OVP 保护。 否则、当 LED 开路时会有风险。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、然后我将在下一个版本中纠正它。

    即使未连接任何 LED、为芯片供电时问题仍会出现。 因此 OVP 不应该是主要问题。 我对这一假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    必须需要 OVP 电阻器来实现 LED 开路保护。 谢谢!

    BRS

    卢西亚