This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:请查看此原理图中的 TPS7A94

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563529/tps7a94-please-review-this-schematic-for-the-tps7a94

部件号:TPS7A94


工具/软件:

请查看此原理图中的 TPS7A94。  这是我在设计中使用的 LDO 的六种实现方式之一、VOUT 为+0.75V、+0.8V、+0.9V、+1.5V(两个实例)和+1.8V

对于此原理图:

  • VOUT =+0.75V @ 308mA(最大值)
    • NRSS 电阻器= 4.99k、1%
  • VOUT 与 GND 之间的 100 Ω 电阻器是泄放电阻器。
  • EN 由电源序列发生器 IC 控制、信号为+3.3V。
  • 尽管输出电流较低、但由 LDO 供电的 IC 实际上具有差分电压检测输出、这些输出在原理图中实现。
    • SENSE 线路进入 SNS 引脚。
    • SENSE 线路进入 TPS7A94 GND 引脚。  我需要知道这是否正确。
  • 10uF、25V 陶瓷输入和输出电容器。
  • 根据数据表计算得出的 SS 和 FBPG 值。
  • 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您是否要使用 Sns 引脚控制输出电压?

    谢谢、
    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这些检测线用于补偿 LDO 和 ASIC 之间的 IR 压降(尽管只有 300mA)。  LDO 应该是固定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mango、

    原理图在规格范围内。

    谢谢、

    Vahnroy