This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:在切换期间观察到 BATFET 行为(有和没有 RC 软启动)

Guru**** 2518050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560757/bq25750-observed-batfet-behavior-during-hand-off-with-and-without-rc-soft-start

器件型号:BQ25750


工具/软件:

设置说明(仅限上下文):背对背 N-MOSFET 作为 BATFET(源极到源极)、BATDRV 驱动栅极、BATDRV 和 BATSRC 之间的可选电容器。 VSYS 具有 20W 负载。

观察到的行为

BATDRV 和 BATSRC 之间无 RC(无软启动)

在 VSYS 上存在负载的情况下启用 BATFET 时、切换 VBAT→VSYS 失败:触发过流保护、路径关闭。 需要复位才能恢复。

通过 RC 软启动(BATDRV 至 BATSRC 之间的电容器)

负载下的 VBAT→VSYS 切换会成功。 未观察到 OCP 跳闸。

在相同的 RC 软启动下、当插入 VAC(重新施加适配器)时、负载保持在 VSYS 上

器件转换为正向运行模式(BATFET 关断、ACFET 导通)。 在此转换期间/之后、BATFET 损坏(烧毁)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的研究。

    您的系统的适配器电压和电池电压是多少?

    当 BATFET 损坏时、ACFET 也是否损坏?

    此外、您可能已经看到了这一点、但您是否看到了 BQ25750 电源路径切换常见问题解答

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VAC = 13.5V、VBAT = 16–18V 只有 BATFET 出现故障。 即使更换 MOSFET 后、它通常也会再次发生故障、仍然只有 BATFET。 ACFET 显示无异常。 我已经回顾了您提供的材料;它只能解决浪涌电流问题。 添加 RC 可以解决该问题、但它不能解决我遇到的 BATFET 烧毁问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    明白。 感谢您提供新信息。 可能会发生从 ACFET 到 BATFET 的击穿。 插入 VAC 后是否可以绘制 BATDRV 和 ACDRV?

    此外、您能否将二极管与 ACFET RC 并联来增加关断强度?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    根据我们的最新测试、确认了 ACFET 和 BATFET 之间的争用/重叠。 鉴于此、我是否还应该为 ACFET 添加软启动功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢进行实验室测试。您是通过正常测量还是差分测量来测量 ACDRV 和 BATDRV 吗? 哪个通道是 ACDRV 和 BATDRV?

    向 ACFET 添加软启动可减少重叠。 您还可以添加一个二极管来绕过 BATFET 的栅极电阻器、并有助于更快地将 BATFET 拉至 GND。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    由于我手头没有差分探头、因此我使用了两个门相对于 GND 的传统单端测量。 CH1(黄色)是 ACFET 栅极/ACDRV、CH2(蓝色)是 BATFET 栅极/BATDRV。

    我还尝试将一个二极管与 BATFET 的栅极电阻并联以增强关断、但 MOSFET 最终仍会损坏。

    此致、
    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    明白。 单端测量不是问题。 我只是想确保正确读取波形。

    您是否可以测量 SRN/SRP 和 ACN/ACP 电阻器? 这些电阻器可能会在电流浪涌中损坏。 更换 FET 后、这些电阻器可能仍会损坏。

    对于您的系统、可能需要为 ACFET 添加软启动功能或减少 BATFET 的软启动。 这些选项中的任何一个都适用于您的系统吗?

    此致、
    Ethan Galloway