This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OTP 失败

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563290/bq76952-otp-fail

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我根据 BQ769x2 校准和 OTP 编程指南中的 3.1 执行了 OTP 操作。

我达到了第七步:进入 CONFIG_UPDATE 模式。 已发送 0x12 Battery Status、它返回 0x0501。

FET 进入 FULLACCESS 和 CONFIG_UPDATE 模式。

然后  读取 OTP_WR_CHECK ()(子命令 0x00A0)。 返回 0x0501。

我尝试在发送前将 Receiving 变量设置为 0、然后发送 0x00A0。 它也返回 0。 为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 OTP_WR_CHECK() 返回 0、表示栈电压过高、无法进行 OTP 编程。  

    尽管 Battery Status 似乎指示 OTPB=0、但在 CONFIG_UPDATE 模式下、由于没有进行新的测量、这不再更新一次。  
    进入 CONFIG_UPDATE 模式后、请检查电池组电压条件是否没有变化。