This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7C84-Q1:从 EN 引脚低电平到高瞬态&quot 之间需要多长时间、以便"输出电压调节响应时间"是吗?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7C84-Q1, TPS7B81, TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562442/tps7c84-q1-how-much-time-does-it-take-between-en-pin-low-to-high-transient-to-output-voltage-regulation-response-time-is

器件型号:TPS7C84-Q1
Thread 中使用的其他器件: TPS7B81TPS7B82-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

EN 低电平到高电平瞬态输出电压的响应时间是多少? COUT 是否为 1μF 至 200μF、并且 ESR 范围介于 0.001Ω 和 5Ω 之间。我们是否可以认为这没有软启动、输出电容器的充电电流在第一小段时间被钳位至恒定 300mA、并在充电完成之前下降至特定的恒定电流?  

(1) 初始条件:VIN = 12V、Vout = 0V、EN =低电平

(2) 目标条件: VIN = 12V、Vout =  5V±1.5%、EN=HIGH  

此外、关于 TPS7B8250QDGNRQ1 的同一个问题、您 是否也能回答该问题?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    从 TPS7C84-Q1 数据表中的图 5-23 可以看出、启动行为将由 1µF Cout 或更大的电流限值决定。 此外、EN 置为有效和 输出开始导通之间会有~μ s 的 200µs 延迟。  

    在 150mA 电流限制为 1 μ A 的情况下、我预计 200µF Cout 配置需要大约 7ms 才能达到~输出电压。  

    对于 TPS7B82、也应进行类似的分析、采用 200µF 配置时、假定存在 300mA 电流限制、需要大约 3.5ms 才能达到最终输出电压。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您发送编修。  

    在 EN 置为有效和 输出开始开启之间会有~μ s 200µs 延迟。  [/报价]

    重点介绍 TPS7B81 (2)-Q1 时、我们是否能同意从 EN 到输出的相同延迟?

    此外、对于 TPS7B81 (2)-Q1、您能否分享 EN 为低电平时的输出阻抗?

    我们需要检查输出放电持续时间。  当 EN 由其内部分压电阻器变为低电平时的 I 图像 RC 电路。 如果需要考虑其他因素、您能纠正我吗?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    对于 TPS7B82-Q1、使能和输出开始上升之间的延迟约为 500µs。  

    两个器件的输出端都没有有源下拉。 禁用后、除非 Vout 超过 Vin、否则输出 将处于高阻抗状态、这将导致导通晶体管的体二极管导通。  

    当 LDO 10MΩ 后、输出电容器将通过负载电阻和反馈分压器电阻(通常为 5k Ω)放电

    此致、

    Alex Davis