This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952 正常工作条件下的最大工作电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558717/bq76952-maximum-operating-current-under-normal-operating-conditions-for-the-bq76952

器件型号:BQ76952


工具/软件:



查看数据表后、我们注意到仅提供了工作电流的典型值。 能否请您指定 bq76952 在正常工作条件下的最大工作电流? 这些信息对于我们的设计验证和可靠性评估至关重要。

此外、我们正在定义该组件的生产测试规范。 鉴于数据表缺少有关最大值的详细信息、您会建议生产测试规格关于工作电流的值是多少? 我们非常感谢有关设置此参数的任何指导或行业最佳实践。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、我们没有表征最大工作电流。

    但是、下面的图表可能会为您提供进一步的指导。 它将提供预期结果的参考、但实际工作电流可能是预期值的+/- 50uA。

    此致、

    Rohin Nair