This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:TPS7A0330PDBVR 上的高电流消耗(即使没有任何负载)

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563775/tps7a03-high-current-consumption-on-tps7a0330pdbvr-even-without-any-load

器件型号:TPS7A03


工具/软件:

因此、我曾 在裸 PCB 上测试独立 IC TPS7A0330PDBVR、以查看 LDO 输出端无任何负载的静态电流。 当 I 在输入端提供 4.2V 电压时、电流消耗的 6mA 与数据表中提到的值相比非常高。 这可能是什么原因?

我在多个 IC 上检查了该值、以避免任何 LDO 上损坏、但所有 LDO 都消耗了相同大小的电流。 另外、观察到 o/p 电压不是 3V、而是 3.7 - 3.9V、考虑到该器件专用于 3V 的输出电压、这很奇怪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的提问!

    当您提到独立 IC、这意味着您没有输出电容器时? 如果没有输出电容器、FB 环路将不稳定(负相位裕度)并且无法进行调节。 输出或任何其他规格都不会处于可接受的范围内。 请参阅下面的建议工作条件表(请注意,范围>1uF 的输出电容器行):

    输出是否在 3.7V 至 3.9V 之间振荡、或者它是否恒定且范围仅在不同的 IC 之间?

    此致、

    Gregory Thompson