This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:有关 LP2951-50QDRQ1 的问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563093/lp2951-q1-question-about-lp2951-50qdrq1

器件型号:LP2951-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 LP2951-50QDRQ1 有一些疑问。 您能检查一下这些问题吗?

1.对于固定输出器件、是否需要将反馈引脚连接到 Vtap? 如果我不连接反馈和 Vtap、会发生什么情况?

2.关于电流限制(第 6.3.3 节的 dcatelabinet),什么是温度引起热关机?

以及达到特定温度后需要多长时间才能真正关断?

(即器件在达到 150 度 TJC 后将关断。)

3.此设备是否具有过压保护? 如果没有、我可否知道原因? (因为保护器件很重要。)

请检查此问题。谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    到达特定温度后、实际关闭需要多长时间?

    大约 500us

    此器件是否具有过压保护? 如果没有、我可否知道原因? (因为保护设备很重要。)

    该器件在输入或输出端没有过压保护。 绝对最大值足以处理典型的 OV 情况、但此外、只要保持调节并且不违反绝对最大值、IN 上的任何 OV 情况都不会影响 OUT、除非热关断启动并禁用器件。

    Thanls

    Ishaan