This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:技术问题

Guru**** 2610625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558128/bq2060a-technical-issue

器件型号:BQ2060A


工具/软件:

您好、TI 团队、

新的充电器工程使用 TI BQ2060A 电量监测计。 客户要求我们的充电器能够自动进入运行状况重新校准模式、条件是:接收条件标志和当前充电状态 (ASOC)< 15%。 但是、我们如何使电量监测计芯片发送条件标志信息? 或者、我们如何确定芯片是否发送了条件标志信息?

目前,我们的修正程序如下:检测到该位置被激活后,如果当前电池电量低于 15 %,将开始放电。 当此位置复位为 0 或电池电量放电至 0%时、它将重新进入充电状态。 我们不确定此过程是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仪表仅发送 AlarmWarnings() 和充电信息。 它不会发送 BatteryMode ()。 主机 UC 在需要知道 relearn_flag 时必须读取 BatteryMode ()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请查找附件。谢谢!

    e2e.ti.com/.../20250826_5F00_090732_08FF_8V-discharger-1_09FF_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的附件。 原始问题是关于电量监测计是否广播 relearn_flag。 它不会。 主机 UC 必须主动读取此信息。 电量计可以主动发送 AlarmWarnings()、但不能发送 BatteryMode ()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    目前,我们的修正程序如下:检测到该位置被激活后,如果当前电池电量低于 15 %,将开始放电。 当此位置复位为 0 或电池电量放电至 0%时、它将重新进入充电状态。 我们不确定此程序是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将电芯充电至满电状态(电量监测计检测到充满电)、然后对电芯放电、以便电量监测计可以学习容量。 relearn_flag 指示这是必要的。 重点是电量监测计可以测量电池电压随特定负载电流的变化情况、并且需要对电池进行充电和放电。