This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730D 连接的漏极焊盘是否出现 GND 问题?

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563387/tps25730-is-tps25730d-connected-drain-pad-to-gnd-problem

器件型号:TPS25730


工具/软件:

TI 团队大家好、

我使用 TPS25730D 绘制了原理图、但我在初始测试中遇到问题。 设备无法正常工作。 我查看了供应商的布局、并注意到漏极焊盘与接地平面相连。 原理图中未明确连接漏极引脚。 可能是这样的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georgi,

    是的、未连接漏极/FET Drain_Pad 引脚(或将其接地)会是个问题。 该器件的 D 封装中集成了用于 PPHV(电源路径高电压)的 FET。 按照您描述原理图的方式、您基本上拥有下图中的黄点:

    ...接地。 这意味着您的 VBUS 线路已接地短路。 一种确认方法是使用手持式万用表并查看是否连接了接地引脚和 VBUS 线路。

    漏极焊盘主要用于散热注意事项。 由于 FET 是内部的、因此内部 FET 上 RON 产生的热量需要在某处耗散、并通过 GND 和 DRAIN 的散热焊盘来实现。 您对具有覆铜的布局有正确的想法、但需要将其分成两个覆铜、以匹配器件的尺寸:

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Timothy、感谢您的回答。 问题已解决。