This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:50mV (25mV) 的问题 电流限制阈值)

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563980/tps2492-question-on-the-50mv-25mv-current-limit-threshold

器件型号:TPS2492


工具/软件:

尊敬的 TI:

在 TPS2492 数据表中、

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2492.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts = 1757467098949&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Ftps2492

在功率限制和电流限制下的第 3 页上、可以指出或暗示存在两个电流限制、当 FET 的 VDS 未完全增强且恒定功率引擎发挥作用时、一个为 25mV、当 VDS 完全增强时、第二个限制为 50mV。  然后在第 7 页和第 8 页上、计算中到处使用 50mV 来将 ILIM 制成表格、然后是恒定功率值。  我正在努力调和这种看似不一致的现象。  25mV 限制是什么?  除了表之外、我在数据表中没有看到其他对它的引用。  感谢你的帮助。

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 25mV 限制?

    当该器件处于功率限制状态时、电流检测电阻两端的压降将调节为 25mV。  

    PLIM = VDS x 25 / RSNS。