This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:原理图审阅

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564010/bq25171-q1-schematic-review

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76003

工具/软件:

我的 AA Varroc 正在开发用于汽车应用的远程信息处理模块、他们在其中使用 LM76003  

您能帮助我们进行原理图审阅吗  

谢谢你  

此致  

Umesh Aghadate  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 4.2V、10 小时 136mA 充电曲线下、该原理图看起来很好。

    此致、

    Juan Ospina.