主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
我正在尝试测试 OCD1、2、3 和 SCD 功能是否正常工作。 通常、我们的 OCD 阈值将为数百安培、但我只是尝试检查较低电流下的基本功能。 我当前配置了 OCD2、以便在–48A 时触发。 当我使负载拉 60A 时、我看到 OCD2 在 BQ-Studio 中正确触发、DSG Vgs 正确驱动至 0V。 然后将其驱动回。 然后、OCD2 再次触发、从而产生该振荡。
我看到在 BQ-Studio 中设置了 OCD2 警报、而不是 OCD2 Status。 然后、OCD2 Alert 清除(不确定是否相关-只需观察即可)。
我只是尝试在 OCD2 之后禁用 DSG FET 并保持关断(包括 PDSG)。
有趣的是、当我使用“所有 FET 均关断“命令时,响应符合预期 — 所有 FET 都保持关断状态。 我已成功使用关断的所有 FET、电流为 720A。
下面是我认为相关设置和示波器捕获的内容。





红色= DSG-DSG VGS
蓝色= PACK+