请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1046A-DCI工具/软件:
您好团队:
询问我的客户、
Type-C 连接器在 altmode 下、DP 交替模式期间没有用于 HPD 的专用引脚。
这些器件使用 TUSB1046A 交叉点开关、该开关需要 HPDin、方框图是从 PD 控制器连接的 HPDin
如果 PD 控制器没有生成 HPD 信号的选项、TUSB1046A 是否可以在监测 SBU1/2 信号时生成 HPD 信号?
在他们的应用中、他们计划使用 I2C 通信、因此 I2C_EN=1。