This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:使用 CRC 时、ADC1 会返回值 0

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562706/ucc5880-q1-adc1-returning-a-value-of-0-when-crc-is-used

器件型号:UCC5880-Q1


工具/软件:

您好、

在执行 CRC 校验和读取 ADC1 寄存器时、ucc5880 栅极驱动器存在问题。 我们通过将 CONTROL1[CLR_SPI_CRC]设置为 1、在读取寄存器之前清除 CRC、然后在之后读取 CRC 寄存器以与 CRC 计算进行比较。 有时 ADC1 寄存器的值为 0、NEW_DATA 位始终设置为 1、Tx 和 Rx 的 CRC 校验和始终匹配。 我们在没有 CRC 校验的情况下读取数据时未看到此行为、并且我们未看到 ADC2 或 ADC3 上的行为。

您能否深入了解这是否为已知问题以及是否有推荐的解决方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carwyn:

    有关此器件的详细信息受保密协议保护、无法在公共论坛上分享。

    我向您发送了一个朋友请求通过私人消息提供支持、并在此处关闭此主题。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的答复。 如果您可以通过请求发送、那么我将接受它。

    谢谢、

    Carwyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carwyn:

    我已向您发送私人消息以继续此主题。

    此致、

    Max Verboncoeur