This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:简单的 WPT 接收

Guru**** 2526990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51013A, TIDA-00318, BQ51003, BQ500212A, BQ51013C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562240/bq51013a-simple-wpt-receptio

器件型号:BQ51013A
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318、BQ25100、 BQ51003BQ500212ABQ51013C

工具/软件:

目前、我们有一款使用 2 个弹簧针充电的可穿戴设备。 我想用无线解决方案代替它。

  1. 电池充电 已建立 (npm1300)
  2. 空间受限
  3. 小尺寸和低元件数量
  4. Wurth Elektronik 7603081012110mm 线圈的尺寸非常合适
  5. 充电速率为 0.25C、20mA
  6. 外壳的塑料厚度可能为~2mm(线圈和发射器之间的最小值)
  7. 来自接收器的 4v0-5V5 输入将馈送到 Nordic nPM1300 PMIC(电池充电器)上的 VBUSIN。
  8. 我想使用 OTS WPT 发送器。 我也不想开发初级侧。

我相信 BQ51013A 可能是对的、但已经学会了最好先问! Slight smile 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    查看 TI 参考设计 TIDA-00318。

    这是一种小型充电器解决方案。  该设计使用 BQ51003 无线电源接收器和 BQ25100 电池充电器。

    为可能的设计提供良好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完美的! 谢谢!

    参考设计 TIDA-00318 使用带有次级线圈的 BQ51003。 BQ51003 处于 激活状态、所以我很乐意使用它、但它是可使用的最新、最好的版本吗? 我无法判断 BQ51013A 是否有任何更好或不同。 对于 BQ51003 类型的应用、当前推荐使用哪种芯片?

    参考设计 TIDA-00318 将 bq500212A 指定为发送器控制器、但该器件采用 NRND。 我调查的每一个备选方案也是 NRND ... 您建议替换 bq500212A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    BQ51013C 是我们全新的无线接收器 IC、但与 BQ51003 相比、它的封装类型不同、因此具有更大的尺寸。 正如 Bill 之前提到的、BQ51003 和 BQ25100 是我们推荐的小尺寸解决方案。  

    您建议替换 bq500212A 吗?

    BQ500212A 仍在供货、没有停产 (EOL) 计划、我们也没有相应的替代产品。 该器件列为 NRND、因为它未通过最新版本协议的 Qi 认证、但如果您不担心这一点、可以使用发送器控制器。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很棒。 谢谢。

    1. BQ500212A 通过了 Qi 认证、但还不是最新的 Qi 认证?
    2. BQ500212A 1K-10K 数量/年、3 年不会是问题?
    3. 是否提供 Altium 参考 Sch 和 PCB 文件? 我在 https://www.ti.com/tool/TIDA-00318#design-products 中找到了 PDF 文件、 但这需要我重新创建现有的布局指南。
    4. 是否有适用于两者的评估套件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    请在下面查看我的答案。  

    1) 正确、正如数据表中提到的、该器件通过了 Qi 认证、旨在与符合 WPC 1.1 标准的无线接收器配合使用。  

    2) 是的,这不是问题。 目前没有终止此器件生命周期 (EOL) 的计划。  

    3/4) 我们很遗憾没有可订购的 BQ500212A 发送器评估套件。 我们确实有一个适用于 BQ51013C 接收器的评估套件。 我已将其在 TI.com 上的产品页面链接到下面。 同样、我没有任何适用于变送器的 PCB 文件、但我找到了您可以参考的原理图。 我还在下面提供了链接。   

    如果您希望使用  Bill 最初推荐的 BQ51003、则 TIDA-00318 参考设计是一个很好的参考起点。  

    BQ51013CEVM 评估板|德州仪器 TI.com 

    bq500212A bqTESTLA 无线电源 TX EVM(修订版 C)  

    此致、

    Garrett