主题中讨论的其他器件: UCC21520
工具/软件:
大家好、我是 Cheol-ha Kang。
我是一名硬件工程师、总部位于韩国、专门从事汽车行业转换器的开发。
首先、在介绍 UCC21551 之前、请让我简要介绍一下我们的拓扑:
1.拓扑结构: PSFB 转换器
2.开关频率: 96kw
3、死区时间:150ns.
4.电路

现在对于我的主要问题:如果我像连接的电路那样设计 INA/INB 输入滤波器、这是否会存在任何问题、而这与下面数据表中的设计建议不同?
我们实施了使用 1.6kΩ 和 10pF 的 RC 滤波器、这会产生大约 10MHz 的截止频率。

我的问题是、我们是否可以使用数据表建议值以外的值? 我想回答一下应用我们的电流滤波器值是否可以接受(尽管它们偏离了建议)、这是否会导致任何问题。
我期待着你的迅速回应。
谢谢你。