This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:符合规格的推荐器件

Guru**** 2810745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606, LMR36506, LMR54406, LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563901/lmr36506-recommended-device-that-meets-the-spec

器件型号:LMR36506
主题中讨论的其他器件: LMR54406LMR50410、LMR51606

工具/软件:

您好团队:

您能否介绍符合以下规格的合适器件? LMR36506 实际上是最合适的器件、但客户无法在其制造工厂中使用可润湿侧翼、因此我们正在寻找其他器件。

  • VIN=4V~28V(绝对电压高于 32V)
  • VOUT=3.3V
  • Iout=0.3A(最大值小于 1A)  
  • 支持 PFM
  • 支持非可湿性侧面  

LMR54406 是不错的选择之一、但我想找其他的。

难以找到哪个器件不具有可湿性侧面。 LMR36506 数据表的第一页看起来只有可湿性选项、但封装轮廓页面显示了可湿性和非可湿性均可用。 其他宽输入电压器件也是类似情况。 我不知道什么是真的,所以我问。

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    一些其他选项是 LMR51606 和 LMR50410。

    仅供参考、我还在等待了解 LMR36506 的封装选项。 我会让你知道,一旦我做.

    此致、

    Niranjan