This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:多个交错转换器和控制方案。 是否可以使用多个 UCD3138?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7138, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563464/ucd3138-multiple-interleaved-converters-and-control-scheme-is-it-possible-with-multiple-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:UCD7138

工具/软件:

您好、

看过这个主题后、我就有一些问题:  UCD3138:具有切相功能的多个交错双有源电桥转换器 

我需要控制四个不同的转换器、每个转换器 5pwm(4 个 PWM 和 1 个同步整流器)。 都需要在所有转换器之间产生相移。 也就是说、如果转换器 A 位于 0°、则下一个转换器必须具有 90°、以此类推。 这种情况的简单表示为:

转换器 A PWM 0(简单 50% PWM)

|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______

转换器 B PWM 0  

‾‾‾‾‾‾μ s |______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______ |‾‾‾‾‾‾‾

转换器 C PWM 0

______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |

转换器 D PWM 0

___|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |______ |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ |____

如链接帖子中所述、应可通过不同 UCD7138 之间的通信实现。 这种沟通是如何进行的? 是否有任何应用手册?

另一个问题是关于控制环路。 我需要一个执行以下操作的 PWM 信号:

-上升边设置为 0。 循环开始时。

-下降沿设置为:一个斜坡的总和,一个 2p2z 传递函数从一个被测电路的信号,一个 1p1z 传递函数从另一个被测信号。  

这是否可以使用 UCD3138 实现? 是否有任何关于多个传递函数/斜坡/任意信号总和的文档?

很抱歉给您带来不便、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    感谢您提供所需的 PWM 波形。 所有 UCD3138 控制器都有一个 SYNC 引脚、该引脚可用于提供外部信号、以同步特定控制器的 DPWM 输出。 该引脚还可用于在该控制器的任何特定 DPWM 的周期开始时生成信号。 在此应用中、一个 UCD3138 可用于生成同步脉冲、该脉冲可馈送到其他 3 个 UCD3138 控制器。 您可以参考下图:

    蓝色箭头表示 不同控制器之间的外部连接、红色箭头表示各个 UCD3138 控制器的内部配置。 通过该逻辑、所有转换器的 DPWM1 输出都将与前一个转换器相比发生 90 度相移。

    有关更多详细信息、请参阅 UCD3138 的技术参考手册中的 DPWM 和 LoopMux 章节: https://www.ti.com/lit/pdf/sniu028

    对于第二个查询、 可以在周期中断内完成多个传递函数/斜坡/任意信号的总和、以便在每个周期计算该值。 每个 UCD3138 中均提供 3 个数字滤波器 (2p2z)。 这些滤波器的输出可以在周期中断内求和、更多详细信息、请参阅 技术参考手册中的中央中断模块 (CIM) 部分 (16.4)。

    此致、

    Soumya.