This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:空载时静态电流不稳定

Guru**** 2586795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562861/tps61033-unstable-quiescent-current-with-no-load

器件型号:TPS61033


工具/软件:

组装后、我们对我们的电路板进行了功能测试。 这涉及到在有负载和无负载的情况下测量 TPS61033 元件的电流消耗。

  • 电压电源为 3.3V
  • 输出电压设置为 5.5V
  • MODE 引脚被永久拉至 VCC、因此根据数据表中的强制 PWM 模式
  • 使能引脚由飞跨探头适配器进行切换

目前、我们已经生产了 1000 块板。 当器件处于 启用状态且未施加负载时、这些 PCB 中 90%的结果相同:Arround 35mA。
根据数据表中的信息、我们得出的此结果表明轻负载条件下的效率低于 1%  

这些电路板的 10%具有完全不同的电流消耗、只有 800µA。

我们还手动测试了一个小样本、但结果是相同的。

MODE 引脚是否存在任何已知问题、因为我们认为这可能是问题、强制 PWM 模式并非始终处于激活状态?

非常感谢!

此致、
Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    VCC 的来源、您是否有此应用的原理图? 35mA 对于您的应用应该是正常的、因为您选择 FPWM 模式、即使在空载条件下、它也将保持频率。 因此它在轻载或空载下的效率会很低。

    如果您关心这种效率、可能需要选择自动 PFM 模式。 请将此 MODE 引脚连接到 GND。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    电路板由外部直流电源供电(上述电压来自上述电压 (3.3V))

    由于公司的限制、我只能为您提供一个原理图片段。
    我们的问题不是效率问题。 我们的主要问题是、整个生产电路板的 10%具有完全不同的电流消耗。

    如上所述、主要问题是我们期望每个电路板都应该在强制 PWM 模式下运行。 但 10%似乎在自动 FPWM 模式下运行?

    这使我们不确定是否可以毫无顾虑地安装这些组件。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您能给我提供一些错误电路板的测试波形吗? 我想看到的启动波形包括 Vin、Vout、SW 和 MODE。 期待您的答复。 谢谢。

    Aurora