请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8865X-Q1主题: LP8868X-Q1 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
在我们的工程中 、我们考虑使用 LP8865X-Q1 LED 驱动器、
VIN = 5V
450mA =19V、Iout=Vout
根据数据表、效率图从 8V 开始。
根据规格、使用 LP8865X-Q1 LED 驱动器是否足够了?
或者、您是否为此目的推荐任何其他 LED 驱动器?
此致、