请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069工具/软件:
您好:
在 9V 至 36V 电压下使用 LM5069、最大电流设置为约 6A。 当电压约为 26V 及以上时、电路正常工作、但当输入电压降至 26V 以下时、栅极电压在几秒钟后崩溃。 计时器引脚不会在此电压上移动。

当电压变低时、计时器引脚开始触发、就像这样。 这约为 10V。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.