This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:磁带尺寸

Guru**** 2615305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554672/tps22915-tape-dimensions

器件型号:TPS22915


工具/软件:

我的客户希望了解以下红色区域尺寸。

您能告诉我最大/最小尺寸吗?

此致

樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji、

    我不知道这些信息。  

    您能否提及为什么 必须使用侧孔尺寸?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    此时没有发生问题。

    在紧急情况下(如果 TI 器件有供应问题)、此信息是必要的。

    因为他们可以轻松找到替代器件。

    您能检查尺寸吗?

    此致

    樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji、

    请给我一些时间来检查这些信息。 我将在下周初提供最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrti

    你有任何反馈吗?

    此致

    樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我将以最快的速度获取这些数据。

    谢谢  
    Amrit