工具/软件:
尊敬的团队:
下面给出了监控器电路和 MCU 的连接。 您能给我们什么建议让它发挥作用? MCU 为 STM32L496ZGT3。 引脚 25 与监控器复位引脚连接。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
下面给出了监控器电路和 MCU 的连接。 您能给我们什么建议让它发挥作用? MCU 为 STM32L496ZGT3。 引脚 25 与监控器复位引脚连接。


TPS3850G09QDRCRQ1 是该器件的一个固定阈值型号、具有 0.9V 的标称电压、因此它不适用于原理图中所示的配置。

例如、可调节型号为 yy (y)= 01、TPS3850H01QDRCRQ1。 如果不需要过压监控、我建议将器件替换为 3.3V 标称电压固定阈值版本(并移除外部电阻分压器)或可调节阈值版本。
请注意、我们不建议在固定阈值器件上放置外部电阻分压器、因为该器件有内部电阻、我们不提供的详细规格、这会影响外部分压器的精度。
-亨利