This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31XXQ1EVM:栅极驱动器输出达到 0V 所需的时间

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563106/tpsi31xxq1evm-time-taken-by-gate-driver-output-to-reach-0v

器件型号:TPSI31XXQ1EVM


工具/软件:

尊敬的团队:

测量 TPSI31XXEVM 上的栅极驱动器输出时、观察到从 17V 达到 0V 需要~57us 的时间。

请参阅随附的波形。 黄色信号在 TP10 (VGATE) 上测量、红色在 TP7 (VDRV) 上测量。

您能否检查该值是否正确?

如果是、它会减慢关断 MOSFET 的过程、并且如果发生短路、MOSFET 将在关断之前损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试验证 THL_VDRV 参数。 根据数据表、VDRV 电压通常应在 2.5µs 范围内从 17V 降至 1.7V (17V 的 10%)。 然而、在测试期间、我观察到 EN 信号被拉低后、VDRV 使 11.64µs 从 17V 转换为 1.7V。 有趣的是、2.27µs 电压从 17V 降至 2.9V、这与数据表规格相当一致。
    这与我之前的观察结果一致、即 VDRV 很快下降至 3V 左右、但随后需要明显更长的时间才能达到 0V。
    请参阅随附的图像以供参考:
    EN =蓝色信号
    VDRV =黄色信号
    注意:EN 信号是使用函数发生器生成的、这就是其振幅在示波器上显示加倍的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电压探头出现了一些问题。 通过更改探头并按预期获得结果来解决问题。