This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821RHLR 引脚对引脚是否与 TPS54620RHLR 兼容?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560292/tps54821-is-tps54821rhlr-pin-to-pin-compatible-to-tps54620rhlr

器件型号:TPS54821


工具/软件:

您好、

TPS54821RHLR 是否与 TPS54620RHLR 引脚对引脚兼容、唯一的区别是电压基准不同?

提前感谢!

此致!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    是的、Vref 与额定电流不同。  

    此致、

    Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我还有一个关于  TPS54821RHLR 的问题。 在数据表中提到、“如果应用需要控制 EN 引脚、可使用漏极开路或集电极开路输出逻辑与该引脚连接“、如下图所示。

    在这里、我想知道是否可以使用 CMOS 推挽输出连接 TPS54821RHLR 的 EN 引脚?  

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    是的、可以。  

    此致、

    Gautam