This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:关于 LV5144 EVM 的问题。

Guru**** 2579045 points
Other Parts Discussed in Thread: LV5144, LM5146, LM5146-Q1-EVM12V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563682/lv5144-question-about-lv5144-evm

部件号:LV5144
Thread 中讨论的其他器件: LM5146

工具/软件:

大家好:

我的一个客户想要使用 EVM 评估 LV5144。

但 LV5144 EVM 不可用。
此时、他们有以下问题。

请你给我答复。

Q
可提供 LM5146 EVM (LM5146-Q1-EVM12V)。
但是、由于 LV5144/LM5146 具有电源板并焊接到电路板上、
我认为很难将 LM5146 替换为 LV5144。
此外、我认为 LV5144 的特性与 LM5146 几乎相同、但最大输入电压除外。

如果我 在没有更改为 LV5144 的情况下使用 LM5146EVM 检查特性、
是否有任何项目会导致与 LV5144 的特性有显著差异?

我们是否必须  将此 EVM 上的 LM5146 替换为 LV5144 才能评估 LV5144?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuya

    LM5146 和 LV5144 的特性几乎相同、 不应看到二者性能有任何显著差异。

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    非常感谢您的迅速答复?

    请让我确认一下。

    您是否想说“您 不应该在两个绩效方面看到任何显著的不同“?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuya

    谢谢您指出了这个错误、我纠正了这个错误。 请检查。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    非常感谢您的纠正。

    我会告诉客户。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kazuya!