This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:LED 配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560038/bq41z90-led-configuration

器件型号:BQ41Z90


工具/软件:

您好、

我有一个与该主题相关的问题(BQ41Z90:5-LED RSOC 显示屏的 LED 配置。)   这是在没有公开回答的情况下关闭的。  

我计划使用外部硬件保护器、因此我打算使用 BQ41Z90 的引脚 20 和 21 来控制外部 MOSFET。

同时、我想实现一个 5 LED RSOC 显示、但根据数据表、两个 LED 也使用引脚 20 和 21。

是否可以通过改变其他 GPIO 引脚的用途来使用所有 5 个 LED 进行 LED 控制?

如果是、在此配置下、“LED Display“功能是否仍可正常工作?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加与项目关联的.gg/.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我目前仍在设计、因此我还没有.gg/.log 文件。

    我想知道我的问题是否有任何更新。

    提前感谢您的帮助。

    此致、