This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:使用 2 个 LP5891-Q1 时的控制方法

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1, LP5899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562399/lp5891-q1-control-method-if-2-lp5891-q1s-are-used

器件型号:LP5891-Q1
主题: LP5899 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在会在其下一个项目中检查 LP5891-Q1 的规范。

他们已经使用 F280039C 测试了一个 LP5891-Q1、详见 EVM 用户指南。

但他们希望使用 (LP5891-Q1 x 3) x 2、共 6 个 LED 驱动器。

我已经知道 LP5891-Q1x3 只能使用 1 个 MCU 进行控制、但如果我应该控制另一个 LP5891-Q1x3 驱动器、是否应该再使用 1 个 MCU 进行单独控制?

或者可以使用 1 个 MCU 来控制这 2 个模块吗?

还有一个问题:如果我使用了 2 个 MCU、是否需要考虑同步或其他方面的注意事项?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很快就会检查并回复您。

    BRS、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的、我们只能使用一个  F280039C 控制两组 LP5891-Q1x3 。 您可以参考示例代码用户指南 LP5891-Q1 示例代码用户指南(修订版 A)中的图 3-2 和图 3-3。此外、如果要将其更改为标准 SPI 通信、可以使用 LP5899 进行转换。

    顺便说一句、我可以问 它适用于什么应用吗?

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    感谢您的支持。

    客户的应用是车内灯。

    我会将您的建议分享给我的客户、如果我有其他问题、我会回复。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    好的、如果您还有其他问题、敬请告知。

    BRS、

    Jane