This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:不可恢复的未知故障

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563515/ucd90160a-unrecoverable-unknown-fault

器件型号:UCD90160A


工具/软件:

您好:

在采用 UCD90160A 的设计中、我存在意外行为。 大约在 20 次加电序列中出现一次问题

在上电阶段期间、SMB_ALERT#上发生中断。

SMB_ALERT#中断后、STATUS_WORD (0x79) 寄存器卡在 0x0108。

0x0108 对应于 未知故障和输入欠压情况。

输入电压是稳定的。

写入清除命令 0x03 不会复位寄存器。 (使用我们的微控制器或 TI 探头)

此外、写入软复位命令 0xDB 不会复位器件、STATUS_WORD 保留为 0x0108 值

是否支持软复位命令?

谢谢、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您确定是 0x0108、而不是 0x0801? 如果它是 0x0801、则无法清除、因为状态存在。  

    请与 TI FUSION GUI 进行确认、并将现场的工程文件与存在的问题共享。

    是的、软复位命令应使器件复位。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不希望首先发送最低字节。 状态为 0x0801、它可以清除。

    非常感谢。  

    此致、
    Robin