This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:在 BQSTUDIO 中向电量监测计写入黄金映像时、错误编号、代码和消息会失败

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27532-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543914/bqstudio-error-number-code-and-message-when-writing-golden-image-to-fuel-gauge-in-bqstudio-fails

部件号:BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: BQ27532-G1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想充分使用 BQSTUDIO。 请分享以下信息。

1. 在“编程“选项卡中写入黄金映像 (.srec、.bq.fs) 时,错误号、代码和随附消息文本失败。

2. 所有操作成功/失败显示在屏幕底部的状态栏中,对吗?  您能否分享一份 该信息的列表?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitoshi、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    没关系、约 2.

    至于 1、如果您能尽快查看并分享信息、我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这个问题的进展如何?
    如果在写入 Golden Image 失败时告诉我状态栏中显示的消息、将会很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitoshi、

    [引述 userid=“463780" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543914/bqstudio-error-number-code-and-message-when-writing-golden-image-to-fuel-gauge-in-bqstudio-fails

    1. 在“编程“选项卡中写入黄金映像 (.srec、.bq.fs) 时,错误号、代码和随附消息文本失败。

    [/报价]

    -为了更好地提供帮助,您能说出您使用的是什么电池电量计吗? 通常、如果您说明您看到的具体错误、我们可以更好地帮助解决问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    当前没有错误。 因此、我不会检查该错误消息。 我认为这可能是成功的。 我们正在规划未来的大规模生产,我们希望在出现错误时了解具体信息,以便正确判断成功和失败。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    目前、我得到的关于 BQSTUDIO 是否成功写入了黄金映像的唯一信息是、“如果没有显示错误、则操作成功。“

    即使在 BQSTUDIO 中、获取 slu238c.pdf 中的`Error Code Definitions`等信息也会非常有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitoshi、

    目前、如果您有器件型号、可以在该电量计的 Techincal 参考手册中找到错误代码方面的最佳资源。我可以联系您、看看我们是否有该器件对应性质的文档。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    首先、我想让您检查 bq27532-G1。 我想检查的是在 bqstudio 中写入黄金映像时出现的错误内容(错误代码,消息等)。 我查看了数据表 SLUSBU6B 和 TRM SLUUB04、但找不到。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    您能否确认在以下情况下发生写入错误时会发生什么情况?

    “使用 bqstudio 将黄金映像写入 bq27532-G1

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Hitoshi

    感谢您说、您正在查找与“BQ27532-G1"相关“相关的错误代码、我会与团队联系并查看我发现的与此相关的代码。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    谢谢你。  目标电量监测计也可以是 bq27532-G1。

    我想检查的是在 bqstudio 中写入黄金映像时出现的错误代码和消息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitoshi、

    我已经联系团队、我们没有一个文档来展示在 bqstuido 中写入黄金映像时相关的错误代码。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    谢谢你。  顺便说一下、BQSTUDIO 是由 TI 内部制作的、对吧? 请咨询开发团队。 我认为该主题的分辨率对我和许多 BQSTUDIO 用户很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请在此之后分享您的进度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitoshi、

    我将与另一个小组联系、看看是否存在这样的文件。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请在此之后分享您的进度。
    如果有文档、那是最好的。
    下一个最佳做法是在此处共享未记录的 BQSTUDIO 信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitoshi、

    我将提供有关本文档的任何内容的更新信息。 请留出更多时间来填写此案例。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    并在此处共享未记录的 BQSTUDIO 信息是下一个最佳方式。

    请扩大您的范围、而不仅仅是搜索文档。
    当然、如果有文件就好了、但已经过去了很长一段时间了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    如果你们停止了搜索、请告诉我们吗?

    此致、