This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:LV5144 和 LM5146 之间的主要区别是什么?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LV5144, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555997/lv5144-what-are-main-differences-between-lv5144-and-lm5146

部件号:LV5144
Thread 中讨论的其他器件: LM5146

工具/软件:

大家好:

我的一位客户正在考虑将 LV5144 用于他们的下一个产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
除了 1ku 价格外、LV5144 和 LM5146 之间的主要差异是什么?

我发现 Vins (max) 和工作温度存在细微差异。
但我找不到任何很大的差异点,除了上面。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuya San,

    器件几乎相同。 除了您指出的参数外、其他都是相同的。 Min ton 和 Min toff 值也存在一些差异。

    如果您可以进行微小的规格更改、则可以使用 LV5144 而不是 LM5146。

    您也可以参阅其他 e2e 帖子、获取更多信息:
    LM5145RGYR 的确切引脚对引脚备选器件

     LV5144:LV5144 与 LM5146-Q1 

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    非常感谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了。

    我能否向您提出以下附加问题?

    问题 1:
    客户希望使用 EVM 评估 LV5144。
    但 LV5144 没有 EVM。  我找到了 LM5146 EVM (LM5146-Q1-EVM12V)
    他们能否在 用 LV5144 替换此 EVM 上的 LM5146 来评估 LV5144?

    问题 2:  LV5144 的“LV"代表“代表什么?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    我可以再问一个问题吗?

    由于 LV5144/LM5146 具有电源板并焊接到电路板上、因此我认为很难将 LM5146 替换为 LV5144。
    如果我 在不更改器件的情况下使用 LM5146EVM 检查特性、是否有任何因素会导致与 LV5144 的特性存在显著差异?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuya San,

    客户想使用 EVM 评估 LV5144。
    但 LV5144 没有 EVM。  我找到了 LM5146 EVM (LM5146-Q1-EVM12V)
    他们能否将此 EVM 上的 LM5146 替换为 LV5144 来评估 LV5144?
    由于 LV5144/LM5146 具有电源板并焊接到电路板上、因此我认为很难将 LM5146 替换为 LV5144。
    如果我 在不更改器件的情况下使用 LM5146EVM 检查特性、是否有任何项目会与 LV5144 的特性产生显著差异?

    我相信以下文章中已经解答了这些 问题:LV5144:有关 LV5144 EVM 的问题。

    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555997/lv5144-what-are-main-differences-between-lv5144-and-lm5146/6016896

    问题 2:  LV5144 的“LV"代表“代表什么?

    [/报价]

    这只是 TI 使用的一种命名方案。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    非常感谢您的支持。

    我明白了。

    再次感谢你和最好的雷格尔德,
    Kazuya。