This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:感谢您为我的电源模块测试板无法开机提供任何帮助

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563218/lm74502-any-help-with-why-my-power-module-test-board-wouldn-t-even-turn-on-is-appreciated

器件型号:LM74502


工具/软件:

 设计希望符合 ISO 7637 标准的电源模块。 我建立了一个测试板,只是第一阶段如原理图所示,但不知何故 74052 只是无法打开来驱动 NMOS. 我甚至只焊接在 C54、C55、Q1、U7、R149 上、 R150、然后将负载连接到 Q2 和接地的 5678。 我已经尝试了 5V 至 24V 的输入电压、但 Q1 无法达到饱和模式。 在 12V VB 下、Q1 的第一个 NMOS 之间至少出现 4V 压降、但 74502 在半个秒内升温至 80°C。 GATE 和 SRC 之间仅 0.8V。  

任何帮助了解正在发生的事情或任何部件更换建议都将非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    原理图看起来没有问题。

    请查找焊接错误。

    此致、

    Shiven Dhir