This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:SRP 和 SRN 连接

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555514/bq27220-srp-and-srn-connection

器件型号:BQ27220


工具/软件:

大家好:

我刚刚被分配到一个使用 BQ27220 电量监测计的持续设计中、我想知道建议的连接是否正确。 我碰巧找到一个老问题、说以下原理图是错误的、因为 SRP 和 SRN 连接会交换、因此电量监测计会将电池放电视为在充电、反之亦然:

考虑到 SRP 和 SRN 的正确连接(即 SRN 连接到电芯、SRP 连接到充电器)、我还有一个问题:是否可以将 GND 连接到充电器(而不是电芯)? GND 将是整个器件 GND、因此所有其他 IC(包括 BQ27220 和该器件的充电器)都将其用作 GND 连接。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan、如果我的问题有任何更新、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色连接不正确。 放电电流从 CELL+流向 J6、进入连接到 J6 的应用/负载、返回 J7 上的 EVM、然后流过检测电阻 R1、在该电阻上产生压降。 其上端必须连接到 SRP(将是原始蓝色迹线)、下端必须连接到 SRN。 查看数据表(首页提供了高侧设置)。 放电电流首先“达到“SRP。 在低侧是相同的。

    放电电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还有一个问题:最后一张图片 显示高侧连接、而我在第一个问题中附加的图像显示低侧连接。  我知道两者在功能上都相同、但是否有任何情况下我们应该使用其中一个而不是另一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是低侧还是高侧、对电量监测计来说无关紧要。 客户通常需要它、例如基于其保护器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 还有一个问题:在考虑到高侧连接的情况下、电量监测计不会考虑流入 BAT 引脚的电流、因此会低估放电电流并高估充电电流。 我假设这是电量监测计用于自行供电的引脚、因此电流应处于 uA 或几十 uA 范围内。 不过、如果放电电流例如为 100uA、这可能是一个问题、对吧? 我假设芯片没有在内部测量其自身的消耗量并进行校正。

    我想知道是否可以这样连接 Rsense、因为这样可以测量实际的电池电流、但这里的问题是 BAT 引脚不会读取实际电池电压、而是会读取电池电压减去 Rsense 上的压降。 电压差可能不会大于+–50mV、但我不知道这种影响是否会比前一个电路产生的电流误差更差。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量计的电流可以用“电子负载“进行补偿、请参阅 www.ti.com/.../sluubd4a.pdf 1.1.8 电池电子负载补偿。

    最好保持电池测量的准确性、并让电量计漏掉其自身消耗的电流(因为与系统负载相比,该电流通常可以忽略不计)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时答复、我们将对此进行研究。

    此致