This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:I2C 错误:来自 BQ76930 的未确认错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563702/bq76930-i2c-error-not-acknowledgment-error-from-the-bq76930

器件型号:BQ76930


工具/软件:

我使用 BQ76930 IC 设计了 4 节 10A 非智能 BMS、以提供基本保护、当时我想通过连接 ESP32 来使用 I2C 更改内部寄存器值。 然后从 IC 获取“非确认“错误。  

根据文档运行 IC 内部逻辑 REGOUT、需要创建、对于 REGOUT、首先我们需要启用放电 FET。 另一方面、如果没有 REGOUT、我们就无法与 BQ76930 通信。  
我已经尝试提供外部电源并尝试与 IC 进行通信 、但 从器件收到“Not Acknowledge“错误消息。  
我已经检查了以下几点。
1) 对焊接桥进行目视检查
2) I2C 线路的连接
3) 上拉寄存器  
4) 在放电 MOSFET 的栅极端子上施加外部 3.3V 信号
请建议一种解决方案来解决此误差。