This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:TPS552892QWRYQRQ1 pspice for ti 仿真失败

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561749/tps552892-tps552892qwryqrq1-pspice-for-ti-simulation-failure

器件型号:TPS552892


工具/软件:

您好:

在 PSpice for TI 中对 TPS552892QWRYQRQ1 电源管理 IC 进行仿真时、仿真运行了两小时以上、然后停止后不显示任何图形。

我附上了原理图、仿真配置文件设置以及仿真完成时显示的输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    请使用此文件运行 TPS552892 仿真。 并修改其中的参数。 不建议创建新的空白工程来运行它。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../2821.slvme05.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题仍然存在。 仿真停止、并弹出仿真配置文件的配置窗口。 即使我选择了 Resume Simulation(恢复仿真)、也无法继续仿真。 模拟花费超过 2 个小时也是正常现象吗? (快速启动设置为 1000)。

    此消息显示: 这些电压未能收敛:V (N00390)= 1.011V \ 984.43mV V (N01444)= 1.334V \ 227.27mV V (X_U552892.N298702)= 324.67mV \ 105.41mV V (X_U552892.N827mV V)= 1.38795mV ORX_CU1.572,显示的错误)= 1.40718.57mV。 请参阅输出文件以查看完整列表这些电源电流未收敛:i (X_U1.X_U552892.E_E6)=–527.05nA \–171.11nA I (X_U552892.E_ABM8)=–120.70A \–39.19A I (X_U552891.X)\–171.551a_U1A.X \U5591.281a_U5nA_O4.121A.I)\U51.5591.561A_OR_U51.2891.561A_OR_U51A.E =–2891.2891.2891.2891.1291.X1A.O4.121A_OR_U51A.I (U51A.O4.1A.OR_U51A_O4.1291.2891.121A.X) I)\U51A.OR_U51A. 请参阅输出文件以了解完整列表错误 (ORPSIM-15660):这些器件无法收敛 X_U1.X_U552892.X_U8.D_D8 X_U1.X_U552892.X_U4.D_D5 X_U552892.X_U552892.X_U70.EHYS X_U552892.X_U552892.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    我运行仿真、它不会显示任何错误。 您能在此处共享 PSpice 工程来帮助查看吗?  

    我们建议跳过此步骤、直接运行基准测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS552892_5F00_project_5F00_validation.ziphello,you可以找到随附的工程文件。 仿真是可行的、但 Vout 应为 5V、但在仿真中、它显示输出为 9V(使用的仿真配置文件为 sim3_1)。 您能提供帮助吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    我看到您仍在自行创建项目、我们很难找到问题。 您可以使用我发送的项目吗? 不要创建新工程、只需修改示例工程中的组件即可。