This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25984B:TPS25984B 电流共享(ACS 稳态)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25984B, TPS25984

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563644/tps25984b-tps25984b-current-sharing-acs-steady-state

器件型号:TPS25984B
主题中讨论的其他器件: TPS25984

工具/软件:

尊敬的团队:

希望每个人都做得很好。

我想知道 TPS25984 和 TPS25984B 之间的区别。

我观察到、峰值电流可能增加到 70A、过流消隐间隔保持在 3.2ms。


此外、我想知道为什么电流共享功能似乎已被删除。
我们的设计仍然希望保持电流共享功能。

谢谢你。
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外、我想知道为什么当前共享功能似乎已被删除。

    以便与其他竞争器件形成 BOM 2 BOM。

    我们的设计仍然希望保留当前共享函数。

    在这种情况下、您可以使用 TPS25984。